This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:高分辨率问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763937/tlv320dac3203-high-resolution-question

部件号:TLV320DAC3203
主题: TLV320AIC3254中讨论的其它部件

你好。

我们选择TLV320DAC3203用于高分辨率应用(24bit-96KHz采样率,需要20~40kHz时的良好频率响应),但在EVM上遇到了一些问题。

建议将输入电容器参考中的EVM线路置于0.1uF位置,频率响应非常差(-3dB点超过200Hz)。

更改为1uF,情况有所改善,但仍然不够好,我们希望目标在20Hz时至少为-3dB点,目前增加到4.4uF,在20Hz时也有5dB衰减。

通常,音频编解码器线路输入应具有高阻抗(实际测量的EVM输入阻抗接近70K欧姆),理论上,不需要将输入电容器添加到高电阻。

如果有改进结果的更好方法,请提供帮助建议。

此外,输出电容器EVM为47uF,我们将其增加到220uF,BT I2S输出低频响应不正常,后来调整为440uF更接近我们的需求,

但440uF MLCC电容器非常大且非常昂贵(我们不能考虑固态电容器),

如果需要放置如此大的电容器,此编解码器的价格优势将不复存在...

是否有必要将编解码器替换为无电容? 感谢您的帮助~

e2e.ti.com/.../TLV320DAC3203-Frequency-response.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ Cheng,

    关于您对输入电容器的评论,请务必考虑外部交流耦合电容器和输入阻抗创建一级高通滤波器。 您需要增加电容器值,以便接近截止频率为0Hz,并将衰减降低到接近20 Hz。 此电容器是必需的,因为它还有助于生成共模电压。 您也可以省略电容器,但需要在输入信号中添加共模电压。

    模拟输出也需要外部电容器,但正如您所提到的,您需要增加其值。 您也可以尝试修改耳机电阻值(其默认值为25Kohms,但也可以配置为6k或2k)。 值修改也将修改输出频率响应。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路易斯。

    感谢您的回复。

    TLV320DAC3203是否适合于(24bit-96KHz采样速率,需要20~40kHz时的良好频率响应)应用? RD还需要模拟输入来执行混合功能。

    空间和价格都很重要。 如果可能,不需要输出电容器。 您是否有推荐的产品? 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    TLV320DAC3203支持高达192KHz的频率响应。 但是,频率响应可能会因所选插值滤波器而异。

    插值滤波器B和C可用于此目的。 详细信息,我将包括两个频率响应的图片。

    TLV320DAC3203是我们最适合您所有需求的器件。 您还可以使用音频编解码器,例如TLV320AIC3254,它包含可编程miniDSP。 但是,它还具有一个ADC部分,您可能在设计中不需要它。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.