主题: TLV320AIC3254中讨论的其它部件
你好。
我们选择TLV320DAC3203用于高分辨率应用(24bit-96KHz采样率,需要20~40kHz时的良好频率响应),但在EVM上遇到了一些问题。
建议将输入电容器参考中的EVM线路置于0.1uF位置,频率响应非常差(-3dB点超过200Hz)。
更改为1uF,情况有所改善,但仍然不够好,我们希望目标在20Hz时至少为-3dB点,目前增加到4.4uF,在20Hz时也有5dB衰减。
通常,音频编解码器线路输入应具有高阻抗(实际测量的EVM输入阻抗接近70K欧姆),理论上,不需要将输入电容器添加到高电阻。
如果有改进结果的更好方法,请提供帮助建议。
此外,输出电容器EVM为47uF,我们将其增加到220uF,BT I2S输出低频响应不正常,后来调整为440uF更接近我们的需求,
但440uF MLCC电容器非常大且非常昂贵(我们不能考虑固态电容器),
如果需要放置如此大的电容器,此编解码器的价格优势将不复存在...
是否有必要将编解码器替换为无电容? 感谢您的帮助~