This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:电压随动件#39;s OPA2604的增益峰值

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA604, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761669/opa604-voltage-follower-s-gain-peeking-of-opa2604

部件号:OPA604
主题中讨论的其他部件:OPA2604OPA1642

您好,

我的客户计划将OPA2604用于电压随动件。 但是,客户担心模拟结果。 此结果表明频率响应已获得峰值,他们希望减少此峰值。 因此,他们要求我对这种现象采取对应措施。

 

我的最佳对策是获得噪音增益。 换言之,添加反相输入和非反相输入之间的电阻。

这种解决办法最适合这种现象吗? 我想知道您对该解决方案或其他解决方案的建议。

谢谢,此致,
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    OPA2604是传统的音频运算放大器,我在TI.com上找不到它的数据表。 一切都表明TI不再提供此产品,我在Mouser (一家电子产品分销商)网站上找到了有关OPA2604的说明,“受限可用性: Mouser目前不提供此部件号。 产品可能在有限分销或工厂特殊订单中。" 因此,您可能难以获取设备, 尤其是在生产数量方面。 单运算放大器OPA604似乎仍然可用,但它也 是一个传统设备。

    使用宽带运算放大器(如OPA2604)的单位增益缓冲器的增益峰值正常。 峰值与   特定电路中使用的运算放大器的相位裕度相关。 峰值表示低相余量,类似于在低阻尼 二阶系统中发生的峰值。 当我将模型作为单位增益缓冲器运行时,我观察到5.5 dB峰值,这相当于略超过30度的相位余量。 相位余量必须接近约65度才能不达到峰值。 大多数运算放大器的目标是具有相位裕度或45度或更大,但有些运算放大器的相位裕度较低。

    我查看了OPA2604 Spice模型列表,它是25年前开发的。 它 使用简单的Boyle模型,主要基于两个JFET器件。 该型号可能 仅近似 于实际设备的交流电性能。 峰值可能是,也可能不是真实的。 要确定OPA2604是否能执行模拟所指示的操作,唯一的方法是在工作台上设置电路 并进行检查。

    我建议您不要使用OPA2604。 有许多更新的设备提供非常好的音频性能,并且提供非常好的现代仿真模型,可产生准确的响应。 OPA1642是替换OPA2604的好选择。 当我将 每个模拟结果作为 单位增益缓冲器运行时,您可以看到模拟结果。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    我提供的信息是否解决了您的OPA2604电压跟随器峰值问题? 如果是,请关闭此E2E查询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程