请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
经过8个小时的尝试,安装和重新安装后,我刚刚找到一篇文章,在这里准确地描述了我的问题:
PPC3中的TAS5766 App和TAS5766_Dual App需要支持48kHz采样率的PPCMB (PurePath控制台主板)。 如果您的PPCBM (Rev D)的固件仅支持44.1kHz采样率,则必须更新其固件。
我们正在使用主板D版对5766和5766_Dual进行编程,但采样率不能达到48 kHz。 很遗憾,我不能访问支持文档 3276.TAS1020B固1020固件更新Procedure.pdf 获取访问并尽快解决此问题将是非常好的做法。
此致,
Kilian