This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有1.8V轨电压和3.3V输入/输出功率

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762777/tlv320aic3254-power-with-1-8v-rail-and-3-3v-for-i-o

部件号:TLV320AIC3254

尊敬的支持人员:  

  我使用了一种解决方案来为本文上一篇文章中描述 的AIC3254 I提供动力。

所以我有这样的电源设置,在这种情况下,I2C (也许编解码器) 不起作用:  

IOVdd 3.3V
DVDD 外部1.8V  
AVDD外部1.8V
LDOIN外部1.8V

LDO_SEL设置为接地。  

如果我看I2C总线,sda和scl都是3.3V (有上拉),当我写寄存器时,我看到示波器的信号。 问题是编解码器不发送任何ACK。  

电源顺序如下(参见sla942A的图5):  

1)重置为低电平

2) IOVDD;

3) AVDD,DVDD,LDOIN同时;

4)重置为高   

在同一主板上(我设置了一些电阻器来选择电源模式),如果我在3.3 上为所有东西供电,启用LDO,I2C工作正常,我可以读/写编解码器寄存器。  

因此,在工作配置中,我有:

IOVdd 3.3V
DVDD 内部
AVDD 内部
LDOIN 3.3V电压

通过2k2电阻器将LDO_SEL设置为3.3V。  

第一个配置的问题在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,百富勤,

    感谢您提供更多信息。 我不认为您的初始配置有问题,使用一个电源(1.8V)用于AVDD,DVDD和LDOIN应该可以使用3.3V的IOVDD。 我使用EVM和提及的电源执行了测试,编解码器按预期响应。 如果编解码器没有响应I²C命令,则很可能处于“重置”状态。 您是否捕获了显示“Reset (重置)”和“supplies (电源)”的开机顺序?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,感谢您的支持。  

    是的,你是对的。 仔细查看通电顺序,我发现18V导轨上存在问题。 修复后,我可以立即初始化编解码器。  

    对不起我的错误。  

    此致,

    百富勤