This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐DCDC设计

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762468/recommend-dcdc-design

您好,先生

我们的客户想要在功率项目之上进行设计,您是否可以推荐此 应用IC和 参考设计,tks!

1:输入为36~75VDC,  输出 功率 为 400W,600W,800W。
2:输入为18~75VDC超宽电压输入,功率为400W,600W,800W,电路拓扑更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    请提供输出电压,以便更好地回答您的问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng Feng

    输出:12V-48VDC,但是,可能 具有5V 输出  应用,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    我希望看到您请求的输出电压"12V-48VDC"是宽范围输出或12V至48V之间的恒定电压值。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    我已在您的另一篇帖子中回答了您的问题。

    此致
    弗兰克