请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA321 主题中讨论的其他部件: OPA188
正在寻找更换TPA321音频放大器。 放大器和整流器吸收了蓝牙EMI,导致音频噪声。
应用-医疗设备-
- 8欧姆单声道或立体声耳机。
- 0 db至120dB范围(高达250mW)
- 正在查找具有EMIRR技术的零件
- 表面安装
- 其它注意事项: 关机时能耗极低
- 更喜欢以5V工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.