请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761649/pcm9211-register-question
部件号:PCM9211你好。
我想问一下。 PCM9211的Register 27H NOMLMT字段是否影响Register 39h的SFSST结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761649/pcm9211-register-question
部件号:PCM9211你好。
我想问一下。 PCM9211的Register 27H NOMLMT字段是否影响Register 39h的SFSST结果?
您好,AJ,
是的,设置NOMLMT时将影响SFSST结果。
如果寄存器27H/NOMLMT设置为1,则PCM9211仅接受±2 % 内的标称音频采样频率。 计数器的锁定范围(到指定的FS)是±2 % 内的任意时钟速率。 Register 38h/PFSST表示计算器状态。
如果输入采样率不在2 % 限制范围内,您将会对双相采样频率计算器进行错误w计算,并且假定INTx输出原因掩码设置为未屏蔽,您也将能够读取相同的值。
此致,谢谢!
Ravi