This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:我是否可以使用5伏作为PVDD中的主电源?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760698/tas5753md-can-i-use-5volts-as-a-main-power-in-pvdd

部件号:TAS5753MD

我刚刚拿到了TAS5753MD开发板,需要连接电源终端。 SPEC规定,8V至26V的任何输入电压都可以正常工作。 但我不想损坏主板,我也很好奇,PVDD是否可以为5伏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,nermin:
    PVDD电压过低将触发UV (欠压)故障。 请为PVDD应用8~26V电压。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢肖恩! 我很感谢。