This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:关于 SPKVDD 的电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112812/tlv320dac3100-about-the-voltage-of-spkvdd

器件型号:TLV320DAC3100

你好。

我知道 SPKVDD 的电压大于或等于 AVDD、但当 SPKVDD 为5V 且 SPKVDD 为3.3V 时、该器件的运行有何不同?

此致、

Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、

    SPKVDD 电源专门用于为 D 类驱动器(SPKP/SPKM)供电、因此该电源轨上的电压将决定您可以驱动该扬声器的电压/功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 

    感谢您的回答。
    我是否正确地理解了扬声器驱动器的电压/功率由 SPKVDD 的电压决定、这将影响扬声器的最大音量?
    如果最大音量存在差异、该差异有多大?

    Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamura、

    您可以参阅数据表图4-10和4-12。 这些显示了不同 SPKVDD 电平下的输出功率性能: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=15

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我忽略了数据表中的描述。
    非常感谢。

    Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamura、

    没问题、如果您有任何其他相关问题、请告知我们、您也可以在论坛上发布新问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师