This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:我的 PCB 不稳定、请告知!

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120096/tpa3244-my-pcb-is-unstable-please-advise

器件型号:TPA3244

您好!

我创建了以下 PCB。 它设计为1x BTL、2x SE、可选择制作2x BTL。 当我给它加电时、我会听到一个会增强的嗡嗡声、直到它被切断。

电源轨保持稳定。
复位为悬空。
故障引脚保持高电平、即使声音已切断。
如果我在上电期间保持将 RESET 拉至 GND、然后将其释放(手动)、则它永远不会发出声音或传递信号(似乎它不会启动)。
已断开 TPA3244信号输入与缓冲器的连接。 问题仍然相同。

请在此处观看视频:

e2e.ti.com/.../20220720_5F00_165457.mp4

我选择的输出电感器是否会导致此问题? 它们是通用类环功率电感器- https://lcsc.com/product-detail/Through-Hole-Inductors_Sunltech-Tech-SLT080125T150MTB_C908343.html

这是我的原理图和布局。

感谢您的任何帮助!

(在有人说之前-这些是 EasyEDA 内置的运算放大器和稳压器符号、虽然它们很可怕、但我不能费心画自己的符号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否帮助确认/fault 和/clip_OTW 引脚、我们可以检查错误报告。

    我还怀疑电感器引线会导致这个问题、您能否尝试移除电感器、然后直接确认输出 A、B、C、D。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!

    顶部和底部信号层上有覆铜、仅在信号 GND 点连接到 GND 层。

    (我知道这是愚蠢的、这是我习惯的低级别低频率设计、其中覆铜仅用作一个层。)

    我现在使覆铜区在顶部和底部浮动、问题已得到解决。

    我有一个问题:

    最好不要在顶层和底层的输出布线旁边覆铜吗? 还是最好在布线之后覆铜、但在 GND 平面上添加多个过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常、我们将覆铜并添加许多过孔。

    EMI 和热性能会更好。

    谢谢。

    Jesse