This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:需要帮助了解这些&quot 的来源;工件"

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116989/pcm5102a-need-help-understanding-origin-of-these-artifacts

器件型号:PCM5102A

一些背景:

Fs = 190kHz

BCK = 64xFS

未使用 SCK

我将生成振幅调制信号。 离开 DAC 前的数字信号 FFT 如下所示:

离开 DAC 后的信号 FFT 如下所示:

因此、在"所需"输出的两侧都有一些"不需要的"侧边板(我指的是直接相邻的峰值、而不是任何其他噪声)。

我知道、以这个速率运行意味着内插滤波器只有2个、并且缺省模拟 RC 滤波器不足以正确重建输出。 但 据  我所知、这涉及在384kHz-57kHz 及更高频率下生成的图像。


所以我对这些特定的旁瓣干扰物的原因缺乏了解。 如果有人能帮助我理解、那将会很好

此外、如果有某种方法可以减少/避免它们、无论是使用此 DAC 还是使用不同的 DAC、等等都是可能的。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次尝试、但这次 通过 提供 SCLK、 PLL 不会启动?

    此外, 如果您没有尝试向器件发送常规信号(而不是振幅调制信号),您可以尝试一下, 我认为您没有发现任何问题,对吗?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法尝试使用此设置添加 SCK、因为我要使用测试 SCK 的开发板无法访问该引脚。

    "常规"信号正常。 以下是单独的信号:

    正在调制的信号:

    调制器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将在明天查看您的数据。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认常规信号符合预期。 侧边波赝像是调制信号的折返 、您可以通过更改采样频率和调制信号来验证这一点、以查看如何折返。  

    此致、

    Arash