我刚开始使用 TLV320AIC3111、想了解一些事情
- 是否有一些基本寄存器配置代码可用于捕获 ADC 数据或仅发送 DAC 数据?
- 是否需要使用 miniDSP、或者在我们不想使用 miniDSP 的情况下设置什么值? 功能方框图显示了以串联方式连接到输出的 miniDSP、并且没有绕过它的配置。
在 PurePath Studio 中、它显示了2倍的内部1x 抽取率等。它们的含义是什么以及何时使用哪一个?
我想获取 ADC 数据并将数据发送到 DAC。 从 PurePath 生成代码时、会显示以下错误。 我无法获取任何块、例如 miniDSP_A 从哪里可以找到它?