This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:无法获取 MCLK 信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065389/tlv320aic3101-unable-to-get-mclk-signal

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

我们正在尝试将 TLV320AIC3101编解码器与 QCS610集成。 我们能够在探测时看到 SCLK、ws 和数据线路上的时钟、但我们无法在 MCLK 引脚上获得时钟。 我们也无法播放音频文件的完整持续时间。 您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的编解码器专家将在1月3日之前离开办公室。 我将在本周进行一次查看、否则下周我们将有所帮助。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、棕色。  

    请尽快优先帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCLK 是编解码器的输入、因此请检查 MCLK 的来源系统。

    这是编解码器操作所必需的、您将编解码器配置为主器件还是从器件?

    确保 MCLK 正常、然后检查编解码器配置/寄存器。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。  

    和  

    我们将编解码器配置为从器件、请确保12MHz MCLK 支持编解码器的一件事?

    因为在主器件上、我们配置了12MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、下面摘录的数据表中提到了这一点。

    MCLK 来自您的系统、而不是来自编解码器、因为这是一个输入。

    此致。

    Peter