This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681过采样

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065216/pcm1681-pcm1681-oversampling

器件型号:PCM1681

请帮助检查 窄过采样模式和 宽过采样模式、 哪种模式最初更适合硬件配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。 当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会在你的 FS 和 SCK 上进行破坏。  建议在以下 情况下使用宽模式:

    fs≤96kHz、 SCK = 128fs 或192fs

    fs≤48kHz、  SCK = 256fs 或384fs

    fs≤24kHz、  SCK = 512fs、768fs 或1152fs

     对于其他情况、使用窄模式。

    此致、

    Arash