This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:最小/最大参考电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1054019/tlv320aic3206-ref-voltage-min-max

器件型号:TLV320AIC3206

您好!

数据表将基准电压列为0.9V 典型值、但没有最小值/最大值 我们是否有关于最小值/最大值的任何数据? 我的客户看到的是945mV

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表中有一些参数只是典型值。 客户是否在其系统上看到此电压故障? 它们是否根据数据表中的条件进行测量? 它们能否提供批次追踪?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它们没有看到故障、只是945mV 高于预期。 他们希望知道在不同器件的这个参数中可以看到什么变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如前所述、PE 经理要求提供批次追踪、以便他可以获得此参数的分布。

    此致、

    Peter