This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:与 TPA3136D2相比、Vout/Vin 增益

Guru**** 1472235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3137D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026966/tpa3137d2-vout-vin-gain-as-compared-to-tpa3136d2

器件型号:TPA3137D2
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2

您好!

我有一位客户希望将  TPA3137D2用作 TPA3136D2的第二个来源。 在测试 3137时、  对于芯片中的同一输入、输出功率(以及感知的音量输出)似乎低于3136的输出功率。

 这些器件的 Vout/Vin 增益是否有差异?

此信息将有助于调节音量、从而使所有产品的行为保持一致。

谢谢、

Christian Greeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    TPA3137 规范 适用于6W 立体声、TPA3136规范适用于10W 立体声、因此预计输出功率会更低。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 这是否意味着为了匹配 TPA3136的功率输出、TPA3137的输入应按10/6 = 5/3的因数进行缩放?

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    它不是调节输入的一个因素、虽然极其相似的器件具有一些内部差异。 如果您超过6W、则可能会由于器件的限制而遇到热问题、这可以在 我们的输出功率与电源电压之间的关系(虚线表示 存在热不稳定区域)中看到。 两个器件都具有固定增益、但具有不同的最大输出功率

    对于13V PVDD、TPA3137在10% THD 的条件下可为8 Ω 负载提供2 x 6W 功率

    对于13V PVDD、TPA3136在10% THD 的情况下可为8 Ω 负载提供2 x 10W 功率。

    此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在这种情况下、使用的最大输出仅为2W、此处的主要问题是两个器件之间给定音量设置的音量级别之间存在明显差异。 客户希望在具有编解码器增益设置    的软件中解决此问题、但需要知道这些器件之间的 Vout/Vin 增益差异是多少。

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    让我检查这些信息并在工作台上进行验证,这不是我们拥有的典型参数。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您对此进行深入研究。 我期待听到您能找到的结果。

    谢谢、

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    TPA3136和 TPA3137的 Rdson 相同、因此在2W 输出功率条件下、输出功率应相同。  

    是否存在相同的 PCB 布局和其他测试条件?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在本例中、PCB 布局和测试条件相同。

    谢谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian

    在电话上讨论后关闭此主题。

    此致、

    Luis