主题中讨论的其他器件: LM358B、 TL072H、 TL082H、 LM358LV
客户正在使用 RC4558IDR。 他们想要弄清楚、当 Vcc-是 GND 时、Vcc+=5V 时的最小电压是多少?
或者最小电压应为10V =(+5V -(-5V))?
在数据表中、Vcc+上的最小电压为+5V、Vcc-上的最大电压为-5V。
当 Vcc-为 GND 时、如何定义 Vcc+上的最小电压?
该器件是否可以在 Vcc-是否为 GND?
期待您的回复
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在使用 RC4558IDR。 他们想要弄清楚、当 Vcc-是 GND 时、Vcc+=5V 时的最小电压是多少?
或者最小电压应为10V =(+5V -(-5V))?
在数据表中、Vcc+上的最小电压为+5V、Vcc-上的最大电压为-5V。
当 Vcc-为 GND 时、如何定义 Vcc+上的最小电压?
该器件是否可以在 Vcc-是否为 GND?
期待您的回复
此致。
您好、Cathy、
10V 是建议的最小单电源电压。
请记住、RC4558不是轨到轨输入或输出。 输入共模电压不能为0V。 输出不会降至0V。
您好 Ron、
非常感谢。
您好 Ron、
我们是否有具有较低电源电压的 RC4558引脚对引脚器件? 客户希望 在 Vcc+下运行器件的电压为8V、而 Vcc-为 GND。 TI 是否具有此类条件下的合适器件?
此致。
您好、Cathy、
您能给我们提供有关您的应用要求的更多信息吗? VCC = 8V、VEE = GND、与 RC4558引脚相同、还有其他什么呢? 输入/输出要求?
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
您好、Caro、
不再需要。 谢谢。
卡西
Cathy、
为了降低性能和成本、我们提供了 LM358B
为了获得更好的性能和类似的成本、我们提供了 TL072H 或 TL082H
如果您可以将电源电压降低至5V、则会有 LM358LV
你(们)好
很受欢迎 非常感谢!