This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:输出电压问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023651/drv2700evm-hv500-output-voltage-problem

器件型号:DRV2700EVM-HV500

我的客户使用 DRV2700EVM-HV500输出24V 直流电压、他 的压电模块需要24V 直流电压。 那么、如何在电路板上进行修改、他是否可以通过任何方法添加 R 和 C 来将输出驱动至24VDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需在模拟输入端输入直流电压、然后进行缩放、直至获得所需的输出直流电压

    添加自己的 R 和 C 来驱动24V 直流意味着什么? 您能更具体些吗?

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我查看了该文档 :www.ti.com/.../slou407a.pdf

    第13页、Vhv 设置跳线。
    这是否意味着我可以设置到任何跳线位置、并能够调整输入模拟直流电压、并能够实现所需的输出电压?
    它仅影响输出 V max、不是吗?

    如果我想将 Vmax 限制为24V 直流、可能需要增加一些容差、请将其设置为26V 直流。 该怎么做? 对于产品设计、我认为我使用的是 TI DRV2700RGP 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    很抱歉耽误你的回答。 您能否澄清一下您所讨论的跳线是什么?

    您是否还在问如何设置24V 直流的容差?  或者、您只是想获得一个具有特定值的平坦直流电吗?

    只需要稍微澄清一下。

    谢谢、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下跳线表、我们将跳线设置到相应位置后会出现 Vmax 限制。
    我的应用是24V 直流输出。 我认为芯片将根据跳线设置从0V 驱动输出至相对 V max 范围。 输出应该是线性的。 如果我使用的范围太大、即使我可以调节输入以获得所需的输出、精度也不是很好。

    因此、我要将自定义跳线(根据计算结果、到达 R 和 C)设置为 Vmax 约26或30Vdc。 因此、我可以准确地驱动输出24VDC。

    我有没有办法这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    请给我一些时间来获取此器件的 EVM、我将自行测试并与您联系。

    谢谢、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我想您可以通过 RFB2 25K 和 RFB1 550K 以及 CFB2 440pF 实现所需的功能、这 将要求您对电路板的某些电阻器和电容器进行降额、并替换为相应的值 根据焊料的使用情况和您的耐心、可能可以执行、也可能不可以执行。 但是、电路板的设计方式现在不能达到最高30V 的电压

    顶部电阻器组成 RFB1、底部电阻器组成 RFB2、底部电容器组成 CFB2