This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:设置有关数字滤波器和处理延迟的问题

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM4202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039031/pcm4202-setting-questions-about-digital-filter-and-processing-delays

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:PCM1804

大家好、团队、

我收到了客户关于 PCM4202和 PCM1804设置的问题。

(1)更改数字滤波器设置

观察滤波器特性、PCM4202和 PCM1804似乎都具有数字滤波器设置、当 fs=96kHz 时、该设置会将带宽限制为48kHz 或更低。 是否可以设置一个数字滤波器、在 fs=96kHz 时将带宽限制为24kHz 或更低、这与 fs=48kHz 时的带宽相同? 如果可能、客户还想知道如何更改设置。

*相关说明(PCM1804数据表 P13-14图17、21)(PCM4202数据表 P7-8)

(2)如何减少信号处理延迟

对于 PCM4202和 PCM1804、当 fs=48kHz 时、是否有办法减少输入和输出之间的信号处理延迟量?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    再次感谢您发帖。

    遗憾的是、它并不像仅仅更换滤波器那么简单、滤波器的设置方式可以适应您无法在具有不同采样率的数字滤波器周围进行切换的信号 Δ 调制器 ADC。

    2.使用48kHz 时、对于延迟实际上没有什么可以做的。

    不妨看看我们更新型的具有更高灵活性和效率的音频 ADC:

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Carson