This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:DIT4192 -原理图检查

Guru**** 2511455 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136300/dit4192-dit4192-schematic-check

器件型号:DIT4192

您好,团队

我的客户有一个使用3个 DIT4192的模块项目。 将3路 I2S 信号转换为光纤信号、请帮助查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我查看了原理图,我注意到在几个地方您放置了0欧姆下拉电阻器,同时又放置了20K 上拉电阻器。 我想您应该不放置电阻器(不要组装)、而是放置0欧姆、这意味着对 GND 短路。 换言之、您必须 填充 上拉或下拉电阻器。   

    对于 CLK0和 CLK1,您在将 NC 置于 CLK0上一个下拉位置并将其上拉时正确地执行了该操作,而对于 CLK0,您将 NC 置于上拉位置,并短路以将其下拉。  

    因此、请重新检查您希望提供 PU /PD 选项的所有引脚并进行此校正。 除此之外 , 我没有发现 任何问题。

    此致、

    Arash