请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3139D2 大家好、
我的客户希望 在其设计中使用具有3W 扬声器的 TPA3139D2。
因为他们对尺寸和高度有顾虑、所以希望知道这2个电容器是否可以消除或变小、比如47uF 或更小?
这里的100uF 电容器有什么功能?
如果我们将它们移除、会有什么副作用吗?
谢谢你。
此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cindy 您好、
电容用于在播放期间提供电流。 例如、当播放1KHz 音频时、PVCC 布线中将存在1KHz 电流。 部分电流由电源模块提供、部分电流由电容提供。 比例取决于 ESR 或电源模块以及该电容器。
如果我们减小电容、则该电容提供的电流越低、电源模块提供的电流越大、同时 PVCC 中可能会出现更高的电压纹波。 高 PVCC 将通过 THD 或 IMD 影响音频性能。
回到您的问题、您是否可以减小电容取决于是否存在 THD/IMD 降级、或者降级的 THD/IMD 是否仍能满足系统级要求。
希望这是您的回答。
迪伦