This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:使用 VNEG 引脚为滤波器#39;s 运算放大器供电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986347/pcm5102a-use-vneg-pin-to-power-filter-s-opamp

器件型号:PCM5102A

您好!

我将在 PCM5102A 的输出端添加有源滤波器。

我能否将 AVDD 引脚(3.3V)与 VNEG 引脚(-3.3V)配合使用来为运算放大器供电?

谢谢

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我不建议它们将 VNEG 引脚用于外部组件。  电荷泵的电流能力非常有限、是该器件输出负载阻抗限制的限制因素。  它只能拉/灌几毫安。

    谢谢、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 这就是我的想法。