This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:应用

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2010D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985898/tpa2010d1-application

器件型号:TPA2010D1

您好:

我想连接2~3W 耳机、TPA2010D1是差动信号,我需要单端信号、您能给我任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    遗憾的是、通过使用单端连接、您可以将输出功率降低~4。 与单端信号相比、差分信号具有使用双倍电压输出的特性。

    您需要使用 LC 滤波器对 D 类输出进行滤波、并添加串联直流耦合电容器以消除偏置、从而连接单端负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    感谢您推荐,关于"使用 LC 滤波器并添加串联直流耦合电容器 "的信息,您能否为我提供有关扬声器的参数或用户指南文件,仅限单端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!  

    对于单端、没有特定的参数建议、但您可以使用本应用手册 中的一般建议:https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf。  

    此致、  

    Justin Beigel