This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:针对 TPA6166#39的铁氧体磁珠审查;s 麦克风输入路径

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985675/tpa6166a2-ferrite-bead-review-for-tpa6166-s-microphone-input-path

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

TPA6166数据表规定 了麦克风输入路径上对22ohm@100MHz 铁氧体磁珠的要求。
数据表上的"120 1.2A (例如 BLM18BB220SN1)"似乎存在问题。



您是否会在 我客户的设计中查看铁氧体磁珠的规格?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月13日





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据其规格、客户提出的铁氧体磁珠看起来正常。
    BLM18BB220SN1规格类似于客户提供的规格、均为22 Ω@ 100MHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器