This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:reg 102/PAGE 0:PLL 时钟分频器 N 值

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: REG102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/899242/tlv320aic3106-reg-102-page-0-pll-clock-divider-n-value

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:REG102

感谢您的回复、

实际上,我还有一个关于寄存器102/PAGE 0的问题:D3:0位用于配置时钟分频器,但我不知道时钟生成路径中的位置,甚至不确定它是否真的存在...

在 TLVAIC3106数据表-第22页-图20 (音频时钟生成处理)中、PLL 路径中提到了固定的1/8分频器。

reg102/D3位:0是否以某种方式连接到此分频器?

问题是:我尝试了不同的值(即分频器)、但没有看到 FS 时钟的任何变化...

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    很棒的地方! 对我来说、这肯定像是一个数据表错误。 我看了 AIC3104数据表、因为这两个器件中的 PLL 非常相似(主要区别是在 AIC3106的 PLL 中使用 GPIO)、并且看到这些位保留在 AIC3104中。 让我对这一点作出一些澄清。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我错了、这实际上根本不是数据表错误! 该 N 值用于在 GPIO 1上生成 CLKOUT。 这就是为什么在更改此值时、您没有看到 FS 发生变化的原因。 请参见下图:

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaron、它确实对我们有所帮助...

    此致、

     布鲁诺