主题中讨论的其他器件:TAS2562
我们有一位客户似乎无法生成低于8V 的升压电压。将升压设置为7V 和6V 时均可产生8.2V 的电压。由于 BST_VREG 读数为0b0000、因此似乎未正确设置"升压配置2"、这似乎是一个保留值、 但手动设置为0001b 似乎无法解决问题。
我们是否对此有任何信息?
谢谢、
Mitchell Spears
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一位客户似乎无法生成低于8V 的升压电压。将升压设置为7V 和6V 时均可产生8.2V 的电压。由于 BST_VREG 读数为0b0000、因此似乎未正确设置"升压配置2"、这似乎是一个保留值、 但手动设置为0001b 似乎无法解决问题。
我们是否对此有任何信息?
谢谢、
Mitchell Spears
您好、Mitchell、
我实际上只是在 EVM 上测试了这个。 升压电压实际上会低于8.2V 至7V 和6V、因此我无法复制该行为。
我想问一些问题:
以下是我的测试程序:
在执行上述步骤后、我读取寄存器0x34并获取0x43。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器