This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:TAS5721耳机上无输出

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885772/tas5721-tas5721-has-no-output-on-headphone

器件型号:TAS5721

大家好、

我使用 TAS5721和 I2S 输入进行了定制设计、并驱动了一个耳机和两个扬声器。  

I2C 通信良好、并且该板与两个5W 扬声器完美配合、但耳机上没有输出。  

我的寄存器设置如下:

X1B 00! 出厂调整
X21 00 42 03! 将子通道混频器设置为(L+R)/2
X05 84!退出关断模式并将设备配置为2.1模式
X07 30 !将主音量设置为0dB

您是否会建议如何将输出切换到耳机? 很抱歉、我在数据表中找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您只有 I2S 输入? 耳机放大器是一个独立的信号路径、它仅支持通过 DR_INX 引脚进行模拟输入。 有关详细信息、请参阅方框图。

    谢谢。

    Hector Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您的回复。 遗憾的是、我的 CoS 仅具有 I2S 输出、没有模拟输出。 看起来我需要添加一个 DA 转换器…

    此外、耳机上的音量是否可通过 I2C 进行编程? 在方框图上、它看起来是不可编程的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、耳机放大器的音量不可编程。 它只是放大功率。 您必须通过 DAC 控制音量。

    Hector Zhang