This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719 PBTL 模式设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893556/tas5719-tas5719-pbtl-mode-setting

器件型号:TAS5719

您好!

TAS5719可以用于 PBTL 模式吗?  

如何设置硬件和软件?

此致

KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TAS5719支持 PBTL、但仅在后置 LC 滤波器中。 我相信我同事的这篇 e2e 文章将对您有所帮助: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/395484?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5719%2520pbtl

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我已经阅读过这篇文章、但在 LPF 之后、我还不清楚连接。

    对于扬声器 output1、芯片 outputa short 和 outputc。

    对于扬声器 output2、芯片 outputB short 和 outputD。

    对吗? 它连接应用于 EVM、但不起作用。

    连接是否错误或丢失了什么?

    此致

    KC SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KC SO 您好、  

    TAS5719的后置滤波器 PBTL:  

    对于扬声器输出1、OUT B 短路  

    对于扬声器输出2、OUT C 与 OUTD 短接。  

    祝你一切顺利、

    卡罗莱纳州