This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:将 TPA3110取消静音后保持静音

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935139/tpa3110d2-q1-silent-after-unmuting-tpa3110

器件型号:TPA3110D2-Q1

通常、我们会有静音周期、但如果使用静音选项、则在取消静音设备后、我们有1-3秒的静音时间。 如果我们不激活静音功能、我们可以一直播放音乐、但为了节省能源并降低功耗、因为设备关闭了99.99%的时间、我们会将其静音。 我们知道吗、器件准备就绪了吗?

我们已将 TPA 以36DB 配置、单声道功能和来自其他前置放大器的差分馈电( 8002A 与其他电源(3.3V)连接在一起、串联了两个1uF 冷凝器以解耦直流电压(如果是...)。

是充电去耦电容器的时间的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉。 我无法完全理解您的意思。

    您是否意味着要在大多数时间将设备静音、并知道设备是否准备就绪?

    第二个问题、您能向我提供更多详细信息吗?

    此致、

    Derek