主题中讨论的其他器件:TAS2770
我的问题与我在驱动 EVM TAS2770额定功率为3W 的扬声器时面临的问题有关。 扬声器的额定功率为3W、阻抗为8 Ω。 我使用 10V 电源为 EVM 供电。 PPC3控制台上的音量控制设置为0dB、放大器电平设置为21dBV。 实际问题是、当我监控扬声器电流时、我可以告诉扬声器功率仅为1.5W 而不是3W。 我想知道、PPC 3或 EVM 中有一些设置会限制扬声器输出以其额定功率驱动。 您能否就此提供支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的问题与我在驱动 EVM TAS2770额定功率为3W 的扬声器时面临的问题有关。 扬声器的额定功率为3W、阻抗为8 Ω。 我使用 10V 电源为 EVM 供电。 PPC3控制台上的音量控制设置为0dB、放大器电平设置为21dBV。 实际问题是、当我监控扬声器电流时、我可以告诉扬声器功率仅为1.5W 而不是3W。 我想知道、PPC 3或 EVM 中有一些设置会限制扬声器输出以其额定功率驱动。 您能否就此提供支持?
我尝试附加 PPC 3文件。 但不确定它是否正确插入。