https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917035/lm3464eval-lm3464
器件型号:LM3464EVAL主题中讨论的其他器件:LM3464
LED 如何实现警报输出的短路和过压保护
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917035/lm3464eval-lm3464
器件型号:LM3464EVALLED 如何实现警报输出的短路和过压保护
您好!
在 LM3464数据表中、第至页的引脚说明显示了 FAULTb 的功能。 有一个 FAULT_CAP、用于设置故障延迟。
从 LM3464数据表第18页的底部开始、介绍了开路和短路 LED 功能以及故障响应:
'故障处理和指示
LM3464/64A 具有用于故障处理和指示的完整机制。 LM3464/64A 检测到
LED 故障、并在 LED 灯串开路或短路时在 Faultb 引脚发出故障指示信号、
电源电压不足等。 为了避免错误触发故障检测电路
LM3464/64A 具有用于故障识别的计时器。 当故障条件出现并保持时间超过时
电容器 CFLT 预设的时间常数,确认故障。 然后、Faultb 引脚被拉低为一个
指示。 故障检测的时间常数由跨接电容器的值定义
FAULT_CAP 引脚和 GND、CFLT。 通常、设置264us 延迟时间的2.2nF CFLT 适用于大多数应用
应用。 对于那些具有慢响应主电源的应用、可能需要使用 CFLT 的值
相应增加。 故障检测的延时时间由以下公式决定:
LED 灯串开路
通过检测性别引脚的电压和内部栅极控制、可检测 LED 开路
信号馈送到内部 MOSFET 栅极驱动器。 当一个 LED 灯串开路时、VSEx 引脚被拉低
电流感应电阻器降至30mV 以下。 当 VSEx 降至其调节电平以下时、LM3464/64A
增加相应 MOSFET 的栅极电压(VGDx)、以保持电流调节。 因此、
LED 开路要求 VSEx 低于30mV、内部栅极电压达到其最大值(在 VGDx 下)
大约5V)。 当满足 LED 开路故障的要求时、LM3464/64A 开始为 CFLT 充电。
当 FAULT_CAP 的电压达到3V 并且开路故障保持状态时、即为开路故障
已确认。
确认开路故障后、故障通道将被禁用并从 DHC 环路中排除。 以重新激活
禁用通道 EN 引脚可拉至 GND 以进行软复位或为主电源重新供电
系统复位。 任何一种复位方法都会导致系统重新启动、并显示在图16中的启动序列。
LED 灯串短路
如果任何 LED 灯串在系统正常启动后出现部分短路、则的漏极电压(DRX)为
相应通道将增加、以保持正确的电流调节。 电压增大时的电流
比任何其他通道的漏极电压高8.4V、缩短后的通道将被锁存和
排除在 DHC 环路之外、以避免进一步损坏。 一旦确认短路故障、Faultb 引脚将是
无论它是由于电源故障还是 LED 灯串的缩短而拉低。 短路时的电压
已确认 LED 测试、故障通道将被禁用并排除在 DHC 环路之外。 禁用
可通过将 EN 引脚拉至 GND 或系统重新供电来重新激活通道。'
此致、