This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2770:器件能否驱动直流输出?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931919/faq-tas2770-can-the-device-drive-dc-output

器件型号:TAS2770

TAS2770是否能够为替代应用而不是音频输出驱动直流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使 TAS2770EVM 是 D 类放大器、也可通过执行下列步骤来驱动直流输出:

    1. 禁用 HPF (位于 Book 0、Page 0、Reg. 地址0x04)、方法是将  0x00写入 寄存器0x04
    2. 在器件的输出端连接一个低通滤波器、以滤除 D 类开关频率。
    3. 将数字直流信号馈送到器件的输入端。
    4. 通过进入到 PPC3>设备控制>播放>放大器级别音量来调整增益

    注意: 请注意器件的持续输出功率。  

    有关 TAS2770的更多信息、请参阅 数据表。