This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:对于输入端的最大电缆长度、我们是否有任何经验或规格?

Guru**** 2505625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925900/tpa6166a2-did-we-have-any-experience-or-spec-for-the-maximum-cable-length-on-the-input-side

器件型号:TPA6166A2

您好、先生、

我们的客户想检查我们是否有输入侧最大电缆长度的经验或规格?

如果我们得到了一些估计数字、客户参考将是正数。

谢谢、

乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们没有关于输入端最大电缆长度的规格。 但是、我建议的是计算产生的阻抗、以便将其添加为输入电路的一部分。 这样可以更好地了解它如何影响输入信号。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.