主题中讨论的其他器件:TAS2770
您好问题、
我想检查1KHz 输入源文件的 PWM 输出。
输出的内容、因为当 VBAT 为5V 时、我将获得固定频率以及5V 振幅。
SBCLK 至 FSYNC - 256
采样率- 44.1kHz
SBCLK - 12.96MHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好问题、
我想检查1KHz 输入源文件的 PWM 输出。
输出的内容、因为当 VBAT 为5V 时、我将获得固定频率以及5V 振幅。
SBCLK 至 FSYNC - 256
采样率- 44.1kHz
SBCLK - 12.96MHz
Shubham Jagtap2、您好!
欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2770。 我将查看这个问题。
似乎设备未输出任何音频内容。 如果输出正确、您应该能够使用改变占空比的输出 PWM。
我是否可以询问您如何控制 EVM? USB 还是外部?
请注意、SBCLK 似乎稍微偏离了正确的配置。 根据 数据表的表75、SBCLK 应为11.2896MHz 以供将来参考。
此致、
金高
您好!
我是否可以询问音频输出是否正常工作? (能够通过扬声器播放测试音或声音/音乐?)
此外、您是否有可用的输出范围捕获?
TAS2770需要从 PPC3进行初始化。 确保在 PPC3>设备控制中选择了按钮“加电”
-播放是根据用户指南 www.ti.com/.../slou495进行设置的
关于 SBCLK、FSYNC 和采样率、只要您的 AUTO_RATE 已启用、器件就应该正常。 从数据表中查看此表。 如果检测到 SBCLK 或比率不正确、它将降低音量。
谢谢、
Jin