This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC26:TLV320AIC26、扬声器放大器

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC26, TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922230/tlv320aic26-tlv320aic26-speaker-amp

器件型号:TLV320AIC26
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

你(们)好

我的客户端使用 TLV320AIC26制作出无线电广播集。

客户需要5W 或10W 扬声器输出。

是否可以添加和配置音频放大器?

建议使用5W 或10W 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、AIC26有一些更新的升级选项、可供客户参考。  TLV320AIC3104是功能相似的最新产品。

    您将注意到 AIC3104不包含8 Ω 扬声器驱动器、但要回答您的问题、AIC26在 HPL/HPR 输出上的最大输出功率为325mW、因此您也可以使用 AIC3104上的线路输出驱动器进入模拟输入 D 类  TPA2011是一款受欢迎的3W 产品、我将要求您开始新的线程、询问 TI 放大器组推荐的10W 模拟输入 D 类产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将向客户解释 AIC3104 + TPA2011。