This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:当 TAS5711产品工作时、请使用热空气鼓风机在高温下吹风以进行高温测试。 如果不是手动关闭,则产品可以始终正常工作;但是,在关闭后,可以再次打开。

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904343/tas5711-when-tas5711-product-is-working-use-the-hot-air-blower-to-blow-at-high-temperature-for-high-temperature-test-if-it-is-not-shut-down-manually-the-product-can-work-normally-all-the-time-however-after-it-is-shut-down-it-

器件型号:TAS5711

TAS5711

电源电压12V;

输出功率:2x12w 最大400-500Hz 14W

2个喇叭、喇叭阻抗4 Ω

TAS5711产品在工作时、请使用热风机在高温下吹风以进行高温测试。 如果不是手动关闭,产品可以始终正常工作;但是,在关闭后,可以再次打开,并且只有在温度降低到50℃时才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享温度是如何应用的? 烤箱通常在应用的精确温度下更可靠。 如果未正确密封、热流将提供比预期温度高得多的温度。  

    此外、建议的最小负载为6欧姆、请将测试条件更改为6欧姆而不是4欧姆、并告诉我们您看到的误差是否可以复制。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常播放时、与时钟相关的位将报告错误。

    0x02寄存器 D1位为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    如果报告时钟错误、请使用此故障触发以查看 I2S 时钟是否错误。 请分享进一步分析的范围、谢谢!

    此致、

    Alix Wan。