This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515 DSP 医疗开发套件上的数码听诊器实施

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904695/digital-stethoscope-implementation-on-the-tms320c5515-dsp-medical-development-kit

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

我正在构建我的数码听诊器原型、我想知道我需要构建哪个部分才能获得与 TMS320C5515 DSP 医疗开发套件上的"数码听诊器实现"相同的设计 (MDK"、因此当我单击信号保护输入的参考设计示例时、我会在页面最右侧找到2个参考设计。 我的问题是、我需要构建这两个基准、还是选择一个基准? 我希望我的问题是清楚的。

我的第二个问题:我们能否订购具有相同设计的 PCB 板、或者我们必须自行订购、或者发送给 PCB 制造商来构建它。

这只是我的第一步、稍后 LOL 会有更多问题。

非常感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 TMS320C5515支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

       https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/818771

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如 Rex 提到的、该器件支持非常有限。 器件产品文件夹中的特别说明中提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TMS320C5515

    此外、MDK 已在几年前停产- TI 不销售或支持这些电路板或相关软件。 遗憾的是、我也无法推荐替代设计或处理器。

    因此、如果这是一个适合您的新项目/设计、请注意、TI 不支持此套件和相关开发。  

    如果它帮助一些开发人员在 google doc 上放置一些相关内容

    https://code.google.com/archive/p/c5505-ezdsp/downloads

    您可以看到这是否有用-这是"按原样"、TI 不提供支持。  

    祝你好运  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、非常感谢。 我将查看您发送给我的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rex