This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:不良 THD+N 测试结果...

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942478/pcm5102a-poor-thd-n-test-result

器件型号:PCM5102A

尊敬的 Sirs:

已缓存为 PCM5102A 1KHz 线性输出 FFT/THD+N 报告。

在 FFT 报告中、有2k、3k 和5k 的谐波音调、并且本底噪声很大。

我是否可以知道如何调整 PCM5102A 以修复和提高测试性能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请注意、THD+N 测试限制为-1dBFS。  我无法在屏幕快照中输出输入信号的振幅。   

    此外、您应该验证您的电源 AVDD/DVDD/CPVDD 是否处于标称+3.3V 电压。  您还可以验证 VNEG 在-3.3V 至-3.0V 之间。  您应该验证 VNEG 上的2.2uF 电容器和飞跨电容器引脚的额定电压至少为10V。   

    您还应验证输出上是否有低通滤波器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    以下是客户的反馈。

    此外、您应该验证您的电源 AVDD/DVDD/CPVDD 是否处于标称+3.3V 电压。  

    ->正常+3.3V

    您还可以验证 VNEG 在-3.3V 至-3.0V 之间。

    -> 保持3.3V 电压。

    您应该验证 VNEG 上的2.2uF 电容器和飞跨电容器引脚的额定电压至少为10V。   

    ->将从6.3V 变为10V 电压速率

    1. 客户测试结果是否有问题?

    2. VREG 是3.3V,是正确还是不正确?

    3.任何修复2K、3K 和5kHz 谐波音调的建议

    4、随附客户电路图。

    TI 中用于 PCM5102A SNR 测试的测试步骤和配置是什么?

    6. TI 是否有任何16位 SNR 测试报告?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../PCM5102A.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我仍然希望他们确认他们正在使用-1dBFS 输入进行此测试。  如果它们在使用时超出该范围、则可能会看到一些削波、这可能会导致额外的谐波。

    您还可以在生成此测试提示音时验证电源。  如果电荷泵无法生成电压、它将开始削波。

    您还可以验证筛选器是否有效。

    通常、我们通过施加-60dBFS 信号来测量 SNR 并进行 THD+N 测量。  然后、我们向该结果添加+60dB、以提供 SNR 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    以下是有关 PCM1502A EVM 和客户电路板的-1dBfs (1.26Vpeak)和-60dBfs (1.1mVpeak)的客户测试结果。

     EVK 为-1dBfs:

    针对客户电路板的-1dBfs:

    EVK 为-60dBFS:

    -60dBFS、用于客户电路板:

    对于-1dBfs 输入、客户电路板中有第三谐波音调、但 EVK 中没有。

    对于-60dBfs 输入、EVM 和客户电路板测试结果相似。

    是否有任何关于布局或元件的建议来改善谐波音调问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您共享的原理图只有 PCM5102A -是否有任何附加电路连接到输出? 它们是缓冲还是放大输出?

    关于布局建议:我建议它们具有用于 DAC 输出的直接接地返回路径。  虽然该器件是单端器件、但仍有电流会返回到接地端、因此以差分方式路由输出也很有用、因为它也是接地信号。

    谢谢、
    Paul