This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:EVM 应用和配套板有问题

Guru**** 2005515 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2562YFPEVM-DC, PPC3-EVM-MB, PP-SALB2-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944402/tas2562yfpevm-dc-question-to-evm-app-and-companion-board

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2562PPC3-EVM-MBPP-SALB2-EVM

专家您好!

我对 TAS2562EVM 有疑问。

首先、在哪里可以发出 TAS2562EVM 应用程序的访问请求?
我在 TAS2562产品页面和 EVM 页面上找不到链接。

其次、我认为我们不仅需要准备 TAS2562EVM、还需要准备 TAS2562主板学习板2
我认为我们不需要在两个配套电路板的上方进行准备、但 TAs2562EVM 页面上的说明看起来需要准备这两个电路板。
我可以通过 TAS2562EVM 和 TAS2562主板开始评估 TAS2562吗?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    请求访问链接位于 TAS2562产品文件夹中、产品详细信息如下:

     您需要 TAS2562YFPEVM-DC 和 PPC3-EVM-MB 用于器件评估。
    PP-SALB2-EVM 仅在扬声器表征过程中才需要。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    很抱歉、我错过了此链接。
    我了解并发出访问请求。

    此致、
    Kazuki Kuramochi