This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2器件和扬声器损坏

Guru**** 2505445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/942091/tpa3113d2-tpa3113d2-device-and-speaker-damage

器件型号:TPA3113D2
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2

您好吗、您能帮我检查 TPA3113D2原理图吗?扬声器额定功率为8Ω1W μ W。 我们遇到了一些问题:

1、较大的电源输出是否会损坏扬声器、内部保护电路是否会适应扬声器负载以避免损坏?

2、一些主板在加电时没有声音输出。测量引脚1 /SD、瞬态电压为11V、然后变为2V、引脚10限制电压为7V。但在加电时移除扬声器、引脚1电压为11V、插入扬声器、两个通道输出声音。看起来正常。 但是、当我用新器件替换 TPA3113D2时、pin1 /SD 为11V、并且在上电序列期间 PA 输出声音是否已损坏?发生了什么情况、捕获或组件是否有一些错误的参数?

3、如何计算最大输出电压?、在第7.3.3章 PLIMIT 中、方程式结果是针对歌手声道还是两个输出声道? RDS (ON)是400mΩor 2X400mΩ有人回答了类似的问题,但我不理解。计算结果的表号与方程式不匹配。

4、我想将单通道 Pomax 1W 设置为未削波以保护扬声器、Pin10 Plimit 电压是多少?按照图、Plimit 大约是0.5V、但按照公式、结果电压大约是1.13V。TPA3110D2具有相同的描述。

 

  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的清晰描述!

    1) 1)从原理图中分离了 AMP 接地。 我们不建议分离 AMP 接地、只需一个完全接地平面即可。

    2) 2)器件具有过流保护、当负载电流超过 OC 阈值时、器件输出将为高阻态、FAULT 引脚将上拉至高电平。

    3) 3)将 SD 和 FAULT 引脚连接在一起、因此当发生故障时、FAULT 引脚将拉低 SD 引脚以恢复器件。 因此、我认为必须发生故障、似乎是 OC 故障、您可以监控输出电流。 我建议您还可以检查扬声器的磁珠和电感器的 Isat、可能是启动电流超过 Isat。  

    4) 4)数据表中的计算是针对未削波的输出功率。 表2列出了一些削波后的输出功率。 因此、如果您需要未削波的功率、请使用计算。

    5) 5) 根据您的应用、计算应为:

    1W =((8/(8+2*0.4)*Vp)^2/2*8。 则 Vp=4.4V。  

    因此、PLIMIT 电压应为1.1V。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

      感谢您的回答。如果器件具有过流保护功能、

     我不清楚为什么密封新器件后、扬声器模块运行正常,、以及何时达到阈值‘s

    触发 OV 保护。

       按照以下公式计算、当 PLIMIT=1.1V 时、单通道 Poutmax=1W、但图中显示当 PLIMIT=1V 时、它大约为3W。

    还有另一个文件" TPA311x-PLimit.pdf "指示如何配置 Pomax、结果是不同的。

    是否有一些特定的条件来使用方程来计算未削波 的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我建议您在问题发生时检查输出电流。 OC 阈值为3.5A、某些器件的变化可能很小。

    数据表(P15)上的计算是针对未削波功率、如果您需要计算未削波功率、则应使用此计算、但不考虑输出布线损耗。 数据表上的图形显示了输出功率容量、而不是未削波的功率。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

        器件似乎有一些变化、因为没有负载,有时 PIN1 /SD 仍为2V。

    如果 我想保证8Ω 1W 扬声器不 会损坏,我应该按照未削波功率1W 等式操作,还是按照 数据表上的输出功率容量图表操作?

    以及如何 计算功率容量?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应 遵循未削波功率1W 等式、而不是图形。

    理论上、PoUT (10%THD)= 1.25×PoUT (未削波)。

    通常、我们仅考虑1%和10% THD 电源应用。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:按照您的建议、我将 Plimit 1.05V 设置为使 Po =1W、以保护扬声器  

    为什么 PA 器件在 没有信号输入的情况下输出方波信号?请参考

    当输入为正弦信号 Vp-p 184V 时、输出为 方形且有环?

    输出 Vp-p 达到10V (AV=20dB)、为什么 Plimit 电平没有限制电压?

    波形是对的吗?

    它可以测试以下情况:

                 无语音输入、扬声器波形。

         正弦信号输入波形  

           SIN 信号输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D 类放大器提供给扬声器的输出电压实际上是扬声器上的差分电压。 在 IDLE 状态(无音频输入)下、OUTP 和 OUTN 均以50%占空比进行切换、在每个扬声器端子上设置1/2PVDD。

    D 类放大器的功率级与开关电源非常相似。 它以几百 kHz 的频率进行开关。 开关节点上的波形是0V 和 PVDD 之间的 PWM 信号。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它是下面的测试波形。

    测试条件:输入 正弦信号、1V/1K、Plimit=1V。 黄色线表示扬声器 P、蓝色表示扬声器 N、 红色表示 P-N

    P-N 是扬声器上的负载电压。

    遵循方程式 PomaxunnClipped=1W。 如果结果正确、请帮助我检查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    测试点是什么? 或负载点?

    负载是什么? 扬声器或电阻器?

    由于您使用无电感器设计、磁珠无法滤除开关噪声、因此我建议您在负载时添加电感器或添加外部滤波器 、以便首先滤除开关噪声。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为扬声器、测试点为 扬声器 P/N 引脚。

    TPA3113数据表参考设计没有电感器、我的请求是如何保证扬声器免受损坏、

    如何设置 Pomax=1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    加载器是加速器、测试点是扬声器的两个引脚 P/N

    设计是指参考设计、我的建议是如何设置 Pomax=1W?

    理论与测试结果之间似乎存在一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该容差与外部分压电阻器和内部电阻器有关。 它无法精确地确定最大功率。