This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:当 SD 引脚上的状态发生变化时发出噼啪噪声

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940967/tpa3110d2-pop-noise-when-the-status-changed-on-sd-pin

器件型号:TPA3110D2

大家好、

我的客户在使用 TPA3110D2时遇到问题、即在更改 SD 引脚的逻辑电平时会出现一些杂音。

它们 的输入  是单端输入。  您是否有任何解决此问题的建议?

非常感谢!

此致

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    关于更改 SD 引脚时出现的噼啪噪声问题,建议:

    如果可能、不匹配度较低的差分输入将消除噼啪噪声;

    如果 SE 是必须的,则尝试确保:RS*Cin < 1ms,越少越好。 如以下所示、请参阅数据表中的更多详细信息:

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的善意建议。

    我将使用您的解决方案帮助客户一起解决问题。

    谢谢、B.R

    William