This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755MEVM:TAS5711 GUI 可以控制 TAS5755?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945969/tas5755mevm-tas5711-gui-can-control-tas5755

器件型号:TAS5755MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5711TAS5731

大家好、

TAS5711 GUI 软件工具可以通过 I2C 控制 TAS5755? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    没错。 如果您在 Windows 上查找程序、则该软件为 TAS5711/31图形开发环境或 TAS57X1 GDE。 对于当前器件、您将使用 TAS5731。

    此致、

    Luis