你(们)好
我们在项目中使用 TAS5753MD、我们可以很清楚地听到扬声器的声音、但我们发现错误状态寄存器(0x02)的值为0x02 (通常应为零)。
根据下面的数据表、它指示错误: 过流、过热、过压或欠压错误。 即使我尝试将该寄存器的值设置为零、然后打印该值、它仍然是0x02。
请您就如何解决此问题向我提供一些建议。
任何反馈都是非常欢迎的。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alix、
非常感谢您的快速回复。
我想向您分享更多信息:
、 、 ,将卷寄存器(0x07 0x08 0x09)的值设置为相对较低的值、例如:主卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 通道1卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 通道2卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 错误状态寄存器的值为0x00 (正常)。
2. 当我将卷寄存器(0x07 0x08 0x09)的值设置为相对较高的值时、例如:主卷寄存器(0x07)的值为0x0010、 通道1卷 寄存器(0x07)的值为0x0010、 通道2卷 寄存器(0x07)的值为0x0010, 错误状态寄存器的值为0x02 (异常)。
因此、对于我们的产品、这种异常现象似乎是由容积寄存器的设置引起的。
您能给我一些关于设置卷寄存器(0x07 0x08 0x09)值的建议吗?
您好、Alix、
我现在正在尝试控制器件的音量。
主 音量= 22dB、通道1/2也是22dB。 总计44dB (远远大于0dB)
-->那么,我应该如何处理 MASTER/CH-1/2卷寄存器,总值不应大于0dB 或不应远远大于0dB? 您能告诉我 MASTER/CH-1/2卷寄存器的无限值是多少?
2. 它可能会触发 OC,请将输出波形范围内进行确认。
-->与 EE 保持一致后,我们对“触发 OC”感到困惑,是否可以通过执行来告诉我们有关“触发 OC”的更多信息?