This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM3060:PCM3060 ESD

Guru**** 655550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965098/faq-pcm3060-pcm3060-esd

部件号:PCM3060

尊敬的 TI

我想知道 PCM3060的 ESD (MM/HBM/CDM)额定值。

 我的客户要求提供 ESD 额定值、以便他们在 PCB 上处理和加载部件时能够防止损坏部件。  请提供建议。

此致。
欧库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohkuma、您好!

    我已经检查了我们的内部数据库、发现 PCM3060已经过 ESD 的非常全面的测试、并将满足以下等级:

    MM: 200V

    HBM: 2000V

    CDM: 1000V

    请注意、我已将此主题设置为常见问题解答主题、因为这是一个常见问题、可能会再次出现。