This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:与 VREG 连接的电容器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964114/pcm5102a-capacitor-connected-with-vreg

器件型号:PCM5102A

各位专家、您好!

我对与 VREG 连接的电容器有疑问。
在数据表中、电容器值为2.2uF、但客户希望使用值较小的电容器。
使用较小的电容值是否可能存在任何问题?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    我不建议在这里使用较小的电容器。  这是电荷泵的输出、必须能够为负电源提供所有电流。  请注意、该电容器可以是陶瓷电容器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。
    我知道、如果我们使用小型电容器、可能很难为负电源提供所有电流。

    让我来谈谈电荷泵电路角色。
    此电荷泵电路是否与 DirectPath 技术(下面的中所示的以接地为中心的输出)相关?
    如果是这样、由于电容器较小、有可能无法产生正确的负电压。
    我的理解是否正确?
    如果我的理解有误、您能告诉我小型电容器影响的详细信息吗?

    如果你能给我答复,我将不胜感激。  

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    你是对的。  电荷泵为输出放大器提供电压轨。  减小 VNEG 上电容器的尺寸将减小输出放大器的总可用电荷。  这将限制输出电流能力、并可能导致负电源轨上的输出削波。

    谢谢、

    Paul