请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 您好!
动态和 S/N 的额定频率为 fs=48kHz 和96kHz。
我的客户正在考虑以44.1kHz 的频率使用 PCM5102A、并对该情况下的动态范围和 S/N 表示担忧。
您知道44.1kHz 采样率下的特征吗?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.