This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:使用 DRV135时400Hz 正弦输入出现问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961296/drv135-issue-with-400hz-sine-input-using-drv135

器件型号:DRV135

您好!

我使用 DRV135将400Hz 单端输入转换为差动输出。

随附的原理图、其中我将 +/- 6.5VRms 输入馈送到 DRV、并尝试将单端信号转换为差分信号、以实现更好的抗噪性能。

但遗憾的是、我无法观察到任何输出。 我在接收端有一个5k 负载 我尝试检查5k 负载上的输出波形。  

如果您建议 DRV135是否可以使用400Hz 单端输入并将其转换为差分输出、请查看电路是否存在任何问题、敬请了解

此致、

Phani.M  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用变压器? 什么连接到 J2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    变压器是一种可选器件、

    我没有在原理图中展示过、但它是可选的。  

    此致、

    Phani.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    我想确认以下内容。

    原理图上的 C36和 C37显示了不同的值。 是这样吗?

    2.如果用0欧姆电阻器替代 C36和 C37、则现象无法改变?

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata Etsunji 您好、

    实际上、它们是占位符。 它仅是原理图表示。  

    为 C36和 C37填充了1uF 电容器。即使这样、我也没有得到任何响应。

    我也检查了 C36和 C37短路。

    为了确认是否有任何芯片故障、我们在两个 IC 上重复了这一操作、但运气不好

    此致、

    Phani.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    这太奇怪了。

    如果您有表示输入信号、输出信号和电源电压的波形图片、尤其是在电源斜升期间、您可以与我们分享吗?

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji