This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320DAC3100:TLV320DAC3100无声音、请帮帮我!

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788763/ccs-tlv320dac3100-tlv320dac3100-no-sound-help-me

器件型号:TLV320DAC3100

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在使用 tlv3200DAC3100开发产品。
音频使用 I2S 16位、44.1kHz、MCLK = MCLK 2.81Mhz。
我设置了日期表供参考、但听不到。
我不知道是什么问题。

我将仅使用耳机。

W (30、00、00)

W (30、01、01)

W (30、04、03)

W (30、06、08)

W (30、07、00、00)

W (30、05、91)

宽(30、0b、88)

宽(30、0c、82)

W (30、od、0080)

宽(30、1b、00)

W (30、3c、0b)

W (30、00、08)

W (30、00、00)

W (30、74、00)

W (30、00、01)

W (30、1f、04)

W (30 21、4e)

W (30 21、4e)

W (30、28、06)

宽(30、29、06)

W (30、2A、1c)

W (30、24、92)

W (30、25、92)

W (30、00、00)

W (30、3F、D4)

W (30、41、D4)

宽(30、42、D4)

W (30、40、00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    欢迎使用 e2e。
    耳机输出未通电、您应将 w (30、1f、04)更改为 w (30、1f、C4)。
    此外、您的 MCLK 频率将需要不同的 PLL 设置、我将在几分钟内使用针对您选择的 FS 和 MCLK 的建议 PLL 配置再次回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驻车、

    2.81MHz 不是生成正确采样率所支持的 MCLK 频率。 该频率是否正确? 您是否有其他可用于 MCLK 的频率?
    另一种选择是使用 BCLK 而不是 MCLK。 您的 BCLK 频率是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将使用 BCLK 而不是 MCLK。 BCLK 使用2.8224Mkhz。
    能否将 page0/register4 (时钟生成复用)设置为 BCLK 而不是 MCLK?
    我是否可以设置表6-28以进行 PLL 设置?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    表6-28中的 PLL 设置正常。
    是的、您应该使用 PAGE 0中的寄存器4来将 BCLK 配置为 PLL 的输入、并将 PLL 输出配置为 CODE_CLKIN 的输入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器