This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:等速 DIP 14通孔

Guru**** 2178880 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4131, LT1014D, LT1014, OPA404, TLE2024A, OPA4228, OPA4227, OPA4241, DIP-ADAPTER-EVM, OPA1604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845848/opa1604-dip-14-through-hole-equivelent

器件型号:OPA1604
主题中讨论的其他器件:OPA4277OPA4131LT1014DLT1014OPA404TLE2024AOPA4228OPA4227OPA4241DIP-ADAPTER-EVM

您好!  

我正在寻找与 OPA 1604四路运算放大器等效的 DIP 14。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的发帖。 如果我将我们的产品系列缩小到 PDIP 中提供的36V 四通道精密放大器、我们只有9个器件:

    1. OPA4277
    2. OPA4131
    3. LT1014D
    4. LT1014
    5. OPA404
    6. TLE2024A
    7. OPA4228
    8. OPA4227
    9. OPA4241

    如果您喜欢 OPA1604的性能、但只需为电路板使用另一个封装、请查看我们的 DIP-ADAPTER-EVM。 您可以将 OPA1604焊接到其中并使其成为 DIP 封装: http://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    但愿这有所帮助。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tamara!

    在发布后、我发现这个主题确实涵盖了我所寻找的内容、并发布了一个供后续使用的链接。